结果:找到"立创EDA 移动原理图 多了连结点",相关内容1000条
- 嘉立创EDA导AD15原理图的问题
- 大佬们,嘉立创专业版的工程导入AD15里面,原理图中的元器件的name显示错误,如图,百度了一下没搜到,有大佬知道咋解决么?
- 所属专栏: 使用教程 标签: 嘉立创EDA AD15 原理图 发帖人:tiedaneri 发帖时间:2023-12-23 15:30:00
- 多个原理图对应1个PCB文件,包含两个板框
- 工程文件内包含多个原理图,原本是要制作2个PCB文件,发现可能不支持这么做,那就生成1个PCB文件,在PCB文件内做了2个板框(AD可以这么做),现在是两个板之间的规则检查会出现很多连接错误,比如A板的VCC和B板的VCC连接,会提示没连接错误,现在AB板之间很多相同网络标号的点,包括板对板连接器,都会报连接错误,这么多信息会影响对真实错误信息的查找,请问有没有好的方法去设计规则检查,另外这么做是否能够打板呢(我觉得可以,无非就是复制2个文件,删除其中A板留下B板)
- 所属专栏: PCB打样 标签: 多PCB,多原理图 发帖人:大师兄巡山 发帖时间:2022-12-29 17:10:00
- 相连导线的属性跟随能关闭吗
- 导线A连入导线B,更改A的属性,B也跟着变了,怎么处理(不用BUS的情况下)
- 所属专栏: 技术交流 标签: 嘉立创 EDA 原理图 发帖人:指短琴长 发帖时间:2022-12-13 09:57:00
- 专业版有什么对画手比较大的缺点
- 比如一天之内需要画十张以上的两层板,需要来回切换界面,专业版能不能抗的住;还有单个原理图模板能不能复制,比如说,从一个已创建的原理图中复制到另一个新的原理图,这种操作也是需要重复十个,会不会卡死或者闪退什么的;有一个比较大的疑虑,元器件封装、原理图什么的还有项目能不能私发给特定的人,如果都开源的话,客户端元器件和网页端元器件能不能开源,意思就是她两能不能通用,从AD转嘉立创小白一个,感谢指点。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 多界面 多原理图 发帖人:xiebao 发帖时间:2022-05-23 17:29:00
- 立创EDA最新改版后的抓屏移动问题
- 1月14日改版之前,原理图抓屏移动非常好用,按住鼠标右键不放,可直接移动当前屏幕内容,松开鼠标退出移动状态,新改版后,按住鼠标右键不放,是可以移动当前编辑屏幕,但是会带出一条轨迹线,松开鼠标后,仍然处于移动状态,还要再次点击鼠标右键,才能退出,操作太繁琐了,PCB设计界面的抓屏移动也是同样的情况,希望能将该移动功能恢复到之前模式。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创EDA 抓屏移动 发帖人:shayu 发帖时间:2022-01-16 21:41:00
- 立创EDA移动原理图后每个元件有连线的引脚上多了不必要的连结点
- 如下图所示,移动了原理图后,元件脚上多了连结点,且必须重新连线后才能消失。更新成了最新的v6.4.20.6后,问题还是存在。这个是bug还是说哪里没设置好造成的?烦请官方工作人员解答一下。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创EDA 移动原理图 多了连结点 发帖人:星夜骑士 发帖时间:2021-07-10 13:23:00
- 立创eda原理图符号怎么用多部件?
- 立创eda原理图符号怎么用多部件?
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 立创eda原理图符号怎么用多部件? 发帖人:gshdhd 发帖时间:2021-07-02 16:42:00
- 电子芯立创EDA画图不求人12原理图中全局删除工具的使用
- 电子芯立创EDA画图不求人12原理图中全局删除工具的使用。选择编辑→全局删除。之后在弹出的对话框中选择要删除原理图全局当中的哪一类,在对应的类前打勾,当前选择元件。删除后的效果,其他类可以自己尝试。原文地址:微信公众号电子芯
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创EDA 原理图 PCB 单片机 发帖人:电子芯Main先生 发帖时间:2019-12-02 18:01:00
- 新突破点:图片转成可编辑的原理图EDA
- 昨天商城内部的一次“立创EDA”(国内注册商标:LCEDA,国外注册商标EasyEDA)培训班上,现场听着听着罗老师讲的原理图课(不好意思,说真的,很快我老毛病又来了---从小不太喜欢一直听着老师讲课的我又走神了【因为以前老师讲太慢,且多数是照本宣读】走神的时候,我觉得未来或者不久(当然不排除当今世界就有这种软件了,如果有,就当作我井底之蛙吧),应该需要有这种软件:手机拍摄得到的原理图,可以通过EDA软件的导入和处理后,产生一个“可编辑的原理图”!简单来说,就是扫描JPG等格式的照片后,EDA软件经过自动分析,能帮你把该原理图通过内置的器件给你“绘制、画出来”,甚至可以帮你分析出图片上的器件...
- 所属专栏: 奇思妙想 标签: EDA 原理图 发帖人:立创商城工程部 发帖时间:2017-08-10 10:37:00
返回